Greifersysteme
Im Menü
Greifersysteme nehmen Sie die Einstellungen zu den verwendeten Greifern und Saugern vor.
Über diese Felder legen sie fest, wie der Greifer die Objekte greifen soll.
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Rotationsschritte | Schrittgröße des Winkels beim Rotieren um einen Griffpunkt für die Kollisionsüberprüfung. |
Winkel Griffpunkt | Maximaler Winkel zwischen z-Achse des Welt-Koordinatensystems und z-Achse des Werkzeug-Koordinatensystems bei einem Griff. |
Objekthöhe Faktor | Die Objekthöhe wird mit diesem Faktor multipliziert, um die Distanz zu berechnen, die nach dem Greifen des Objekts senkrecht nach oben gefahren wird. |
Griff Matrix | Auswahlliste für die Griffmatrix:
|
Vertikal greifen | Wenn diese Option aktiviert ist, greift der Roboter vertikal im Welt-Koordinatensystem. |
Die Experteneinstellungen Griff sollten Sie nur verwenden, wenn Sie mit dem System bereits gut vertraut sind.
Der Link Griffeinstellungen öffnet eine weitere Seite mit Detaileinstellungen zu den Griffen, z. B. zur Festlegung der Griffpriorisierung.
Griffdistanz
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Objektspezifische Entfernung | Wenn die Option objektspezifische Entfernung gewählt wird, wird der Mindestabstand anhand des aktuellen Objekts festgelegt. Das ermöglicht ein flexibleres Greifen. |
Griffnähe | Gibt an, wie nahe Griffe beieinander liegen dürfen. |
Nähe letzter Griff | Gibt an, wie nahe darf der letzte Griff maximal sein darf. |
Timings
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Dynamisch ablaufende Griffe | Ist diese Option aktiviert, werden Griffe aus dem Pool als nicht mehr gültig angesehen und entfernt. |
Griff Ablauf nach | Gibt an nach wie vielen Millisekunden ein Griff abläuft und somit nicht mehr gültig ist. |
Neues Kamerabild fordern nach | Nach dieser Zeit wird ein Kamerabild angefordert, sofern bis dahin keine Griffe gefunden werden. |
Maximale Rechenzeit | Die maximale Rechenzeit der Algorithmen. Wenn innerhalb dieser Zeit keine Antwort des Algoritmus kommt, wird er gebeten abzubrechen und alle bis dahin gefundenen Griffe zu senden. Kann genutzt werden, um die Zykluszeit zu verringern. |
Griff Sortierung
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Distanz letzter Griff | Die Griffe werden nach der Distanz zum letzten Griff sortiert. Wenn mehrere Sortierungen aktiv sind, werden diese verrechnet. |
Genauigkeit | Die Griffe werden nach einem Score sortiert, der die Genauigkeit repräsentiert. Wenn mehrere Sortierungen aktiv sind, werden diese verrechnet. |
Höhe | Die Griffe werden nach der z-Höhe sortiert. Das oberste Objekt wird zuerst gegriffen. Wenn mehrere Sortierungen aktiv sind, werden diese verrechnet. |
Griff Darstellung
Diese Einstellungen ermöglichen es, die Darstellung der Griffpunkte zu konfigurieren, z. B. in verschiedenen Farben je nach verwendetem Rezept.
Optionen zur Anzeige von Informationen am Griff sowie zahlreiche Optionen zur Darstellung (Farbe, Schrift und Größe) ermöglichen es, die Anzeige weiter zu individualisieren.
Die Liste unter Greifer anpassen zeigt die bisher angelegten Greifer und bietet die Möglichkeit, festzulegen, welcher der angelegten Greifer als globaler Greifer verwendet werden soll.
Die Daten der angelegten Greifer können über
bearbeitet werden oder (sofern nicht als Globaler Greifer festgelegt) auch über
gelöscht werden.
Über
Neuen Greifer hinzufügen kann über ein 3D-Modell oder die Eingabe der Daten ein neuer Greifer angelegt werden.
Spalte | Bedeutung |
|---|---|
ID | Laufende Nummer des Greifers. |
Globaler Greifer | Angabe, ob der Greifer als Globaler Greifer genutzt werden soll. |
Greifer | Name des Greifers. |
Art | Art des Greifers, z. B. Vakuum. |
Sauger Typ | Typ des Saugers, z. B. One Cup |
STL-Modell | Angabe, ob der Greifer über ein 3D-Modell angelegt wurde. |
Info | Zusätzliche Information zum Greifer. |
Die Liste unter Sauger Übersicht zeigt die bisher angelegten Sauger und bietet die Möglichkeit, festzulegen, welcher der angelegten Sauger als globaler Sauger verwendet werden soll.
Die Daten der angelegten Sauger können über
bearbeitet werden oder (sofern nicht als Globaler Sauger festgelegt) auch über
gelöscht werden.
Über
Neuen Sauger hinzufügen kann über Auswahl und Eingabe der Daten ein neuer Sauger angelegt werden.
Spalte | Bedeutung |
|---|---|
ID | Laufende Nummer des Saugers. |
Globaler Greifer | Angabe, ob der Sauger als Globaler Greifer genutzt werden soll. |
Name | Name des Saugers. |
Höhe | Höhe des Saugers ohne Vakuum. |
Kompressen Offset | Weg, den der Sauger mit Vakuum zusammengedrückt wird. |
Info | Zusätzliche Information zum Sauger. |